您选择的产品已被添加至购物车
吸收度

吸收度

激光光学资源指南第1.2章

激光可以通过几种不同的方式在光学基片内被吸收。构成光学介质的原子的离散能级中的电子吸收辐射光子,并被推到半稳定的更高能级。当电子回到较低的能级时,这些原子会发出荧光,并通过自发辐射释放(光子)。非受控的荧光会造成能量损失和信号检测的干扰,这在激光光学应用中是不利的。荧光通常近乎各向同性,并且朝各个方向辐射,因此情况会变得更糟。荧光通常由基片中的杂质(如稀土离子)引起。

光介质也可以以热能或热量的形式吸收辐射。热源是由材料不均匀性或表面下损伤引起的局部过热,会导致光学器件更快地退化。暴露在高能辐射(如 UV 或 X 射线)下、过度曝光材料、改变其颜色并通过形成吸收特定波段的色心来提高吸收度。因此,请务必了解不同类型的辐射(包括激光辐射)如何以及以何种方式被不同类型的玻璃吸收,以便减轻损伤。

Figure 1: The absorption of OH content in fused silica causes a dip in transmission around 1400nm.
图 1: 熔融石英中的 OH 的吸收度导致在 1400nm 左右时的透射率 下降
本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号