您选择的产品已被添加至购物车

光学对寻找火星远古生命至关重要

  “毅力号”火星车目前正在火星上寻找水和远古生命的迹象
  火星车总共使用 23 个摄像头来导航和采集样本
  当分光计分析岩石成分时,激光会使 7 米(20 英尺)外的岩石汽化
  调查火星上的物质是否对人类有害

美国宇航局过去几十年的火星任务证明,红色星球的部分地区可能在数十亿年前被水覆盖。‘毅力号“火星车现在正在火星寒冷、干燥的表面漫游,寻找古代微生物生命的迹象。它于2021年2月着陆,正在分析岩石和土壤样本,以更好地了解火星的过去、现在和未来人类殖民的潜力。“毅力号”配备了23台照相机,帮助它导航和执行任务(图1)。1 这些不同的光学系统对于确定火星是否曾经维持生命以及它在未来是否可以居住是至关重要的。

共有 23 个成像系统助力“毅力号”火星车能够安全地航行并从火星表面采集地质样本。
图 1: 共有 23 个成像系统助力“毅力号”火星车能够安全导航并从火星表面采集地质样本。1

为什么一个火星车需要 23 个摄像头?

“毅力号”上的许多成像系统充当着它的 "眼睛 "和其他感官。七台摄像机被专门用来协助火星车进入火星大气层,向火星表面降落,并安全着陆。1 这些系统,加上先进的算法,使火星车能够极大地提高它可以降落的精度,为探索火星开辟新的区域(图2)。九个工程摄像机帮助“毅力号”自动驾驶并避免危险。另有七个的相机可使火星车¬对岩石和土壤样本进行收集并分析其成分。接下来为您介绍的是几种最有趣的科学相机。

这张火星航拍图显示,与过去的火星任务相比,“毅力号”的着陆点明显较小,而过去的火星任务则不那么精确。
图 2: 这张火星航拍图显示,与过去的火星任务相比,毅力号的着陆点明显要小得多,而过去的火星任务则不那么精确。2

SuperCam: 利用高功率激光汽化火星岩石

SuperCam是“毅力号”上最有趣的科学相机之一。它使用高功率激光从7米(20英尺)以外的地方蒸发岩石,然后用光谱仪分析残留物以确定其化学成分(图3)。1 SuperCam 正在寻找有机化合物的存在,这些有机物可能表明过去火星上存在微生物生命。激光在击中目标后会产生一个等离子体(由自由电子和离子组成的非常热的气体)。

SuperCam 可以蒸发最远 7 米处的岩石,附带的光谱仪可以测定残骸的化学成分,看它们是否含有有机化合物。
图 3: SuperCam 可以蒸发最远 7 米处的岩石,附带的光谱仪可以测定残骸的化学成分,看它们是否含有有机化合物。2

“毅力号”的其他相机

“毅力号”上的其他相机有各种各样的功能。三维立体成像让火星车准确感知其环境并避免危险。1 一个X射线荧光系统可以对小到一粒食盐的目标区域内的化学元素进行定性。CacheCam 是一个成像系统,它可以自上而下地观察“毅力号”密封和储存之前收集的岩石样本(图4)。这使科学家们能够记录样本采集的整个过程,并对其进行监视以确保其正常运行。

CacheCam 自上而下的岩石样板采集视图让科学家可以监控地质样本。
图 4: CacheCam 自上而下的岩石样板采集视图让科学家可以监控地质样本。4

Edmund Optics® 适应恶劣环境的成像镜头

techspec

Cw 系列定焦镜头

  • TECHSPEC® C 系列定焦镜头的防水版本
  • 符合IEC IPX7 和 IPX9K 的入侵保护等级
  • 疏水镀膜窗口片保护前部镜头元件
  • 设计用于消除对保护性镜头盖的需求
techspec

Cr 系列定焦镜头

  • TECHSPEC® C 系列定焦镜头 的加固型设计(抗 50g 冲击)
  • 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
  • 高达 2/3"的 C-Mount 镜头
  • 焦距 6mm 至 50mm
techspec

1.1” HPr 系列定焦镜头

  • 单个光学元件粘合到位的加固型镜头(可抗50g冲击)
  • 高达2000万像素、1.85μm像素大小的传感器
  • 1.1", C-Mount镜头
  • 焦距16mm至50mm
techspec

加固型蓝色系列 M12成像镜头

  • 单个光学元件粘合到位的加固型镜头(可抗50g冲击)
  • 高达500万像素、1.4μm像素大小的传感器
  • 高达1/2",S-Mount镜头
  • 焦距6mm至25mm
techspec

HEO 系列 M12 镜头

  • 恶劣环境光学(HEO)防水镜头
  • 高达120万像素、5μm像素大小的传感器
  • 高达1/2",S-Mount镜头
  • 焦距2.2mm至8mm

参考文献:

  1. NASA (2021).安装在2020年毅力号火星漫游车的相机2020年毅力号火星漫游车. https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/cameras/.
  2. NASA (2021).图片库毅力号火星漫游车2020年毅力号火星漫游车 https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/images/.

常见问题

常见问题  “毅力”号在火星上发现了远古生命的迹象吗?
截至2021年,毅力号还没有发现火星上有任何古代微生物生命的迹象。然而,它已经发现了显示被水和风塑造的岩石样本迹象。这些表明,火星曾经一度有流水和其他可能表明存在生命的条件。
常见问题  现在火星上有多少火星车?

截至2021年,火星上共有五个火星车。毅力号是最近发射的,其他分别是 Sojourner 号、 Spirit 号、 Opportunity 号和 Curiosity 号。

常见问题  这辆火星车的任务与过去的火星车有何不同?

与过去的火星车不同,“毅力号”收集有希望的岩石和土壤样本,并将它们储存在火星表面的一个 "缓存 "中。未来的任务可以将这些样本带回地球。

常见问题  “毅力号”火星车在火星上的着陆地点在哪里?

它降落在 Jezero 火山口,这是一个古老的河流三角洲,其中包含了只有水才能形成的地质特征。

技术资源

应用要点

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

成像镜头的加固
阅读  

被动无热化的介绍
阅读  

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

用于色散补偿的高色散超快反射镜 
观看  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号