特吕茨施勒(Trützschler)如何利用偏振片更有效地加工棉花,提供更清洁的产品和减少废弃物,从而减少浪费和实践环保。
1999 年,特吕茨施勒公司(Trützschler)开始开发检测和消除棉花中外来颗粒的方法。该计划最初专注于相对容易检测到的有色部分。为了进一步提高最终产品的质量,特吕茨施勒公司(Trützschler)扩展了该计划以深入研究如何检测和消除半透明粒子,这些粒子通常跟棉花的颜色很相像,这使得它们很难被检测(图 2)。特吕茨施勒公司不断突破力求创新,一切以客户的利益为重,并在 2007 年行业领先的贸易展会 ITMA 上发布了一个突破性的检测系统。这一里程碑式的系统只有在结合使用偏振滤光片和内部开发的 3-CCD 相机时才能实现。该系统的开发促成了与 ITOS 的第一次接触和进一步的合作。
特吕茨施勒公司的“异物分选机”是一种特殊设备,它通过扫描棉簇来检测和提取杂质。棉花清洁器中的一个矩形通道的气流以大约 10-12 米/秒的速度将棉簇输送到另一种特殊的机器“梳棉机”,有助于为后续工序准备纤维。为了检测所有外来颗粒,不同的检测技术和照明设置被结合起来。在这一步的过程中,不同的相机用于颜色检测。紫外线可以识别荧光污染物,而高性能的 LED 设备可以检测只有几个像素大小的颗粒。偏振滤光片对薄膜和半透明聚丙烯带(通常是棉包包装上的残留物)的可见性至关重要,因此可以通过彩色相机进行检测。
在考虑使用偏振滤光片时,特吕茨施勒公司的需求是能够承受非常恶劣环境条件的光学元件。在纺织厂的困难条件下,光学元件很快就会变脏,并且很容易划伤和损坏。高温高湿也会导致偏振滤光片的快速退化。此外,异物分选机需要由操作员操作和维修,而他们往往缺乏处理光学元件和系统的经验。
ITOS 专门从事偏振片的定制生产,并开发了一种将偏振滤光片粘在防护玻璃上的生产方法。这听起来似乎是一个简单的过程,但考虑到棉花检验要求的大尺寸和高温梯度,事实上这是一项相当大的成就。偏振片用于分析和产生确定的偏振状态,通过这种功能,粒子和某些状态(如条纹)变得可见和可检测。ITOS CP42N 偏振片 为检测其他不可见部分提供了高性能和低成本的解决方案,因此 ITOS 能够解决特吕茨施勒公司面临的诸多挑战(图 3)。CP42N 偏振片常用于汽车行业,是 ITOS 如今提供的标准产品之一。
“ Trützschler 非常感谢与 ITOS 及其优秀员工的合作机会。我们长久而稳定的伙伴关系有赖于积极、有效的沟通。ITOS 始终考虑特殊的市场需求,并积极主动地提供优化其产品的想法,以最终改进特吕茨施勒公司的系统与 ITOS 合作超过 10 年的特吕茨施勒公司产品开发人员 Guido Engels 说(图 4)。
在选择合适的合作伙伴时,特吕茨施勒公司看重的是持续的产品开发、出色的供货能力、可靠性以及长达 20 年的产品寿命。优良的客户服务和对提供解决方案作出的不懈努力,加上 ITOS 提供的产品总是能符合或超越特吕茨施勒公司的质量要求,使得 ITOS 和特吕茨施勒公司的合作非常成功。ITOS 董事总经理 Horst Grode 补充道:“当特吕茨施勒公司与我们接触,并要求我们提供一种能够承受恶劣环境条件的滤光片时,我们面临着挑战,因为我们无法用现有的产品满足他们的需求。但通过运用我们长期累积的专业知识和经验,再加上进一步的研究,我们能够开发出符合他们要求的新产品。我们很荣幸能与世界领先的特吕茨施勒公司合作,并支持他们取得成功。我们也十分享受我们开放和互信的伙伴关系,并感激他们在新产品开发的早期阶段便邀请我们参与其中。”
自 2006 年以来,ITOS 一直是光学滤光玻璃和偏振产品的行业合作伙伴。ITOS 能提供技术支持,开发解决方案并交付满足客户要求的组件。2018 年,ITOS 成为了爱特蒙特光学(Edmund Optics )旗下公司。如今,ITOS 代表爱特蒙特光学(Edmund Optics )在德国提供滤光玻璃和偏振产品领域的定制服务和产品。作为光学、成像和光子技术的领先提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics )在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉。爱特蒙特光学不仅专注于设计与制造各种多元件透镜、透镜镀膜,成像系统和光机设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学(Edmund Optics )具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商。
在 Trützschler, 一切都是围绕纤维展开的。 3000 多名员工在全球 5 个生产基地工作,以充分利用 4 个产品系列中的每一种纤维:纺织、非织造布、人造纤维和针布。特吕茨施勒公司的机器在纺织厂为实际的纺丝过程准备纤维。制备棉花等的天然纤维需要使用偏振片,其中的机械清洗过程可去除所有剩余的植物和异物。均质化和除尘过程也在纤维制备过程中进行。纤维以小簇的形式供给“梳棉机”。梳棉机将纤维分开,形成一个拇指粗并拥有平行纤维结构的梳棉条。这些梳棉条构成纱线的后续加工生产的基础。如今,90% 的纺织厂都在亚洲,主要分布在中国、印度、巴基斯坦和乌兹别克斯坦等棉花种植国。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号