线偏振片
线性偏光镜是一种经过精心设计以产生线性偏振入射光的偏振片。 在白光通过线性偏光镜的情况下,有一半的入射光将被截止,这将对电场组件产生偏移,因此在其传播方向方面,它仅在单一平面上振动。 线性偏光镜尤其适合用于各种工业、成像或实验室应用。 交叉使用线偏振片将能减低透射率,适用于降低眩光或应力测试。
爱特蒙特光学提供各种采用玻璃、塑料或薄膜等材质的线性偏光镜,适合用于可见光或红外光谱中的应用。 爱特蒙特光学提供备有各种维度的线性偏光镜。 玻璃材质的线性偏光镜的耐用性更高,而塑料或薄膜材质的线性偏光镜则是成本相对便宜的替代品。 薄膜材质的线性偏光镜采用片状方式提供,可轻松地裁剪以满足某个应用的需求。 压膜薄膜提升了其薄膜刚性,可轻松处理或进行系统整合。 NIR线性偏光镜也适用于电信设备方面。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®