您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics® UAV系列镜头荣获创新者奖银牌!

5/7/2024, Barrington, NJ USA —

全球光学技术制造商和解决方案提供商Edmund Optics®自豪地宣布,其UAV系列固定焦距镜头荣获2024视觉系统设计(VSD)创新者奖银牌。 这些镜头紧凑,轻便,高分辨率,经过优化,可用于无人驾驶汽车和无人机。

UAV系列镜头经过非热化处理,适用于宽温度范围,坚固耐用,可在冲击和振动期间保持性能,是无人机测绘和测量,航空成像和摄影测量应用的理想选择。

通常,镜头的尺寸、重量和复杂性需要增加以适应更高的分辨率,但UAV系列镜头在保持紧凑尺寸的同时,还在2.74 μ m像素尺寸传感器上实现高达24.4百万像素的分辨率。它们专为第四代Sony Pregius 1.2英寸IMX530和IMX540芯片等新型高分辨率图像传感器量身定制。

UAV系列镜头中的对焦和光圈的锁定环设计可防止使用过程中出现不必要的误调。这些镜头还针对长工作距离进行了优化,因为这类移动机器人通常观察的对象比工厂地面上的物体更远。在镜头组件中,还特别注重了最小化杂散光,这一点至关重要,因为机器人环境中的条件远不如工厂地面上那样受控。

Edmund Optics能够匹配UAV系列定焦镜头24.4百万像素分辨率的其他可用镜头,体积和重量都更大,这使得它们不适合移动应用。 UAV系列镜头采用流线型的机械结构和先进装配技术实现紧密公差,从而同时实现了小型化和高分辨率。

Edmund Optics的UAV系列定焦镜头提供16mm、25mm和35mm焦距,现货供应,可立即发货。

点击这里提供更多详细。

关于Edmund Optics :

Edmund Optics® 是全球领先的光学技术解决方案供应商,自 1942 年以来一直服务于从生命科学、工业检测到材料加工等各个市场。公司通过两种方式为客户提供服务:为最好的光学光子学品牌和产品提供一站式采购平台;精密光学和成像元件及系统的定制和批量制造。公司内部的应用专业知识、设计和研发部门通力合作,为客户的光学挑战提供创造性的解决方案。公司规模持续扩大,办公地点遍布全球 18 个地区,现有员工 1250 多名。客户可以通过我们的网站 www.edmundoptics.cn.了解更多信息、与工程师进行交流或购买产品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号