爱特蒙特光学® C系列定焦短波红外镜头荣获2024年度视觉系统设计(VSD)创新者奖银奖。相比传统短波红外(SWIR)成像镜头,该系列镜头大幅降低成本,使经济型短波红外机器视觉应用成为可能。
短波红外成像可实现常规可见光成像无法完成的任务,例如透过对可见光不透明的塑料容器检测内部物质。近年来,得益于索尼在短波红外传感器技术上的突破,SWIR传感器成本显著降低。然而,短波红外光学系统所需的特殊镜片材料仍使其成本远高于可见光系统。
Edmund Optics 发现大多数SWIR机器视觉应用并不需要完全覆盖新型SWIR传感器的全波长范围。短波红外LED光源通常为窄波段,不需要光学元件对整个SWIR波段进行校正。基于此,C系列定焦短波红外镜头采用更常见的玻璃材料,并专门针对900-1700nm波段优化镀膜,在避免不必要成本增加的同时,完全满足新一代经济型SWIR系统的性能需求。.
短波红外系统设计者现在可以充分利用索尼高性价比SWIR传感器的优势,使SWIR成像在以往不经济的应用场景中变得可行。C系列定焦短波红外镜头小批量采购单价为540-620美元,而采用特殊材料的传统SWIR镜头通常需要2000-5000美元。
这些紧凑轻便的镜头专为短波红外(SWIR)工厂自动化和检测定制了工作距离和分辨率要求。它们兼容高达750万像素、像素尺寸为2.8µm的传感器,并提供6至50毫米的焦距选择。C系列定焦短波红外镜头采用严格的公差制造,从而实现更高的成像性能和较低的镜头间差异,确保能够轻松安装到多个系统中。
Edmund Optics 还采用相同的方法开发了一系列经济实惠的短波红外远心镜头,命名为 SilverTL™ 短波红外远心镜头。这两个新的短波红外镜头系列避免了高昂的过度规范成本,使短波红外成像比以往任何时候都更加普及。
Edmund Optics®的C系列定焦短波红外镜头现已现货供应,可立即发货。
点击这里提供更多详细。
关于Edmund Optics®:
拥有80余年行业经验的Edmund Optics®是值得信赖的高品质光学元件及解决方案供应商,服务领域涵盖生命科学、生物医学、工业检测、半导体及研发等众多行业。公司规模持续扩大,办公地点遍布全球 19 个地区,现有员工 1300 多名。
作为光学与光子学领域的领导者,Edmund Optics提供两大专业解决方案:一是拥有34,000余款现货产品的强大市场平台,二是专注于精密光学及成像元件定制化与批量生产的先进制造服务。
Edmund Optics的先进制造服务涵盖定制设计、首件生产及大批量制造等环节公司年产量超过200万件光学元件及175,000余套组件,在全球设有4个设计中心和9家专业工厂,以满足各类光学及成像需求
如需了解更多信息,请访问 www.edmundoptics.cn
企业联系人:
Ino Xia - 中国区市场部经理
[email protected]
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®