您选择的产品已被添加至购物车

Edmund Optics®荣获创新者奖的创新峰值功率高LDT低GDD 超快反射镜!

8/6/2024, Barrington, NJ USA —

全球光学技术制造商和解决方案提供商 Edmund Optics®, 自豪地宣布,他们的 峰值功率高LDT低GDD Ultrafast反射镜 荣获2024年激光聚焦世界(LFW)白金级创新者奖。这是创新者奖的最高水平。

反射镜采用创新的设计方法,最大限度地提高超快脉冲的激光损伤阈值(LDT)。它们为920nm超快激光器设计的薄膜镀层提供了最高的LDT,在920nm下脉冲持续时间为25fs时,LDT值超过0.75J/cm2。这是针对此波长和脉冲持续时间设计的市面上最高的LDT反射镜。

峰值功率高LDT低GDD Ultrafast反射镜在宽广的频谱带宽上具有接近0 fs2群延迟色散(GDD ),可防止色散和在最苛刻的超高速应用中的脉冲展宽。Rs > 99.50%@ 830 - 1010nm @ 45°AOI的高反射率确保在保持超短脉冲持续时间的同时还有最小的损耗。

超快激光具有更高的峰值功率,并能在材料加工和医疗手术等应用中提供更高的精度,因此越来越多的应用正在转向采用短脉冲持续时间的超快激光。PeakPower 反射镜推动了超快激光市场的进一步创新,使更高功率的实现成为可能,并且促进了新应用领域的发展。

有关这些反射镜的更多信息,可前往专题页进行查看.

Edmund Optics® 是全球领先的光学技术解决方案供应商,自 1942 年以来一直服务于从生命科学、工业检测到材料加工等各个市场。公司通过两种方式为客户提供服务:为最好的光学光子学品牌和产品提供一站式采购平台;精密光学和成像元件及系统的定制和批量制造。公司内部的应用专业知识、设计和研发部门通力合作,为客户的光学挑战提供创造性的解决方案。公司规模持续扩大,办公地点遍布全球 18 个地区,现有员工 1250 多名。所有客户都可以通过我们的官网  www.edmundoptics.cn 了解更多信息、对话工程师或直接在线购买。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号