您选择的产品已被添加至购物车

公司总部

101 East Gloucester Pike
Barrington, NJ 08007 USA

作为我们全球运营中心,我们的巴林顿公司总部也是我们的工程,制造,品质保障和分销办事处的所在地。

ISO
ISO 9001:2015
View certificate
ISO 13485:2016
View certificate

我们已通过 ISO 9001:2015 认证!

ISO Logo 

Edmund Optics® 很高兴地宣布,其多个设施,包括位于新泽西州巴林顿的公司总部,均已通过 ISO 9001 认证。Edmund Optics 采用严格的全球质量计划,由经验丰富的员工进行监控,并辅以最具创新性的光学测试。

作为公司质量计划的一部分,Edmund Optics 制造的产品均经过严格全面的测试,符合 Edmund Optics 的全球质量程序。


我们具备 ISO 13485:2016 认证!

Edmund Optics 已通过 ISO 13485正式认证。该认证正式认可了爱特蒙特光学(Edmund Optics® ) 拥有卓越的质量管理体系,以满足客户和监管部门对医疗设备部件和子组件制造的要求。经认证的全球质量控制计划的关键组件是对稳健的预防和纠正措施程序、最先进的计量平台以及持续改进的承诺。

爱特蒙特光学(Edmund Optics® )公司为各种医疗应用提供光学元件和组件,从荧光成像到流式细胞仪,再到光学相干断层成像等等。这些整合了爱特蒙特光学(Edmund Optics® )的光学滤光片、透镜、窗口片、反射镜、偏振片、分光镜和显微镜物镜等组件的应用正在全球范围内起着救死扶伤、改善生活质量的作用。了解更多关于Edmund Optics生命科学 应用和医疗设备的信息。.


ISO 14001 -环境政策

自1942年创立以来,Edmund Optics始终引领光学元件行业发展,并持续根据市场变化调整运营策略。环保管理实践:2016年1月正式通过ISO 14001环境管理体系认证、将环境管理纳入企业核心运营体系、构建资源效率提升与废弃物减排的标准化管理框架、推动绿色产品供应链建设,降低企业内外环境足迹


ISO策略声明

Edmund Optics巴灵顿分部环境政策旨在确保员工与公众明确理解本公司的环境保护目标。Edmund Optics秉持以下原则:在公司活动、产品及服务方面,将环境影响控制在合理可行范围内最小化。Edmund Optics致力于:持续推进环境绩效改进,减少污染物排放,遵守与环境因素相关的所有法律要求及其他合规义务。

注册并符合 ITAR 标准

Edmund Optics® 遵守《国际军火交易条例》(ITAR),这是一套控制国防物品制造和出口活动的政府法规。

作为ITAR注册合规企业,Edmund Optics以最严格的保密标准生产光学元件。ITAR 法规规定,与国防和军事相关技术有关的信息和材料只能与美国人共享,除非得到国务院的授权。

简而言之,当您从 EdmundOptics®购买部件时,您的订单信息受到严格保密。我们在确保生产工厂以及所有敏感文件和打印文件的安全方面采取了严密的预防措施。作为 ITAR 注册和合规制造商,您可以放心,因为我们将遵守所有联邦法规和条例来生产您的光学元件。

ISO 14001

Edmund Optics正通过识别多重环境影响因素来降低企业运营对环境的负面影响。重点改善领域包括:纸张减量使用、智能包装优化、厨房与餐厅环保措施升级及回收制度改进。纸张消耗管控措施:所有打印机默认设置为双面打印鼓励员工采用电子文档替代纸质文件该方案已显著降低办公用纸消耗量。包装系统革新,持续减少包装材料浪费。餐饮区域环保升级:全面更换为可生物降解的环保替代品,办公区域全面推行回收制度

包装

为改善仓库区域的环境影响,我们对多种二级包装材料进行了环保替换:其中包括将镜头包装用的塑料泡沫垫层和布袋替换为更可持续的替代材料。我们采用可回收生物降解的硬纸板和半透明硫酸纸信封替代原有包装。此外,我们与专业包装公司合作重新设计主包装结构,以减少过度运输包装浪费。

绿色餐厅与厨房

2014年数据显示,仅Edmund Optics巴灵顿分部就消耗了约52,000个聚苯乙烯泡沫杯,相当于人均年消耗276杯。改进措施:巴灵顿分部已全面停用聚苯乙烯泡沫杯。全体员工均配备可重复使用的咖啡杯和饮水杯。厨房区域改造,塑料餐具已替换为可生物降解替代品。这些措施成效显著。办公场所已完全消除塑料和聚苯乙烯泡沫杯,所有一次性餐具现可在填埋场实现生物降解。

回收利用

我们致力于确保所有废弃物均以安全环保的方式妥善处理。为此,我们与专业废物处理及回收工厂合作,统一处置办公区域与仓库产生的废弃物与可回收物。处理规模包括但不限于,年回收15吨硬纸板,年处理5吨废纸为提升员工个体环保意识:全办公区及餐厅配备单流式分类回收箱,优化回收流程。

RoHS和REACH

Edmund Optics不仅严格遵守业务所在地区的环境法规,更以超越标准为追求,RoHS合规正是这一承诺的组成部分。RoHS指令演进历程,2011年6月8日:《有害物质限制(RoHS)指令修订版》(即RoHS 2.0)通过,并于7月1日发布于欧盟官方公报。新指令取代自2006年6月起实施的原始RoHS指令(管控电子电气设备有害物质)。2019年7月22日:受限化学物质清单扩展至10项(即RoHS 3.0)

核心管控要求禁止在欧盟市场销售含以下10类有害物质的电子电气产品:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

修订版RoHS指令纳入CE标志要求:带有CE标志的电子电气产品即符合RoHS标准, 该标准影响辐射全球产业链,制造商/进出口商均需遵守或申请特别豁免。

产品含受限物质如何处理?
超标产品自2006年7月1日起禁止在欧盟市场销售。需注意多国已制定本土化RoHS法规。需特别注意的是,全球多个国家/地区已制定本土化RoHS法规及其他有害物质管控方案。

采购自Edmund Optics的产品是否符合RoHS指令?
作为多元化产品制造商与供应商,Edmund Optics持续与产品设计师及供应商共同审核产品供应体系,通过优化产品线尽可能满足RoHS要求。由于光学元件的复杂性,许多光学组件必须使用 受限物质以维持特定折射率、部分色散特性及紫外透射率,从而满足不同技术应用的性能需求。含上述 物质的产品需依赖 豁免条款 (由相关监管机构定期审查更新)。若发现某项豁免条款未续期或已失效:我们将第一时间更新官网信息及相关技术文档以确保合规性。

RoHS 2.0对Edmund Optics产品线的主要影响?
豁免条款时效性现有产品适用的豁免条款均设有明确有效期欧盟委员会最早可在豁免到期前6个月启动续期审议

CE Mark: 此要求仅适用于Edmund Optics直接进口至欧盟的电子产品。不影响非电子类光学材料与产品的正常销售。若您所需产品暂未符合RoHS标准,请联系我们的产品支持专家,我们将协助您获取满足应用需求的合规替代方案。合规状态查询工具,通过 RoHS查询工具 实时查询具体库存编号的合规状态,并可打印合规产品的认证文件。

我们持续致力于遵守REACH(化学品注册、评估、许可和限制)法规。 该法规旨在保护人类健康与环境免受化学品风险影响。鉴于REACH受限化学品清单每年多次更新,Edmund Optics已建立专项数据库系统,实时追踪法规变化并确保产品合规性。

文化

Edmund Optics高度重视志愿者工作,因此为所有全职员工提供每年一天的带薪志愿日,员工可自由选择非营利组织或慈善机构参与服务。员工曾参与服务的机构包括:冲浪者基金会(Surfrider Foundation),牛顿溪流域保护组织(Newton Creek Watershed),可持续哈登菲尔德(Sustainable Haddonfield),非转基因新泽西(GMO Free NJ)等

Edmund Optics巴灵顿分部每年举办"亲子上班日",员工可携子女体验职场生活并参与趣味活动:子女可与公司成员共同探索光学奥秘,协作完成实验项目活动尾声全体参与植树仪式,象征成长与可持续发展的企业理念

每月与指定慈善机构合作,开放员工捐款通道员工募集的金额将由公司等额匹配后捐赠 合作机构包含多个环保主题慈善组织

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号