爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
资源 / 应用案例 / 光学件 / 在红外应用中使用弯月透镜的优势
在红外应用中使用弯月透镜的优势
Edmund Optics Inc.

在红外应用中使用弯月透镜的优势

球差 | 弯月设计的益处

TECHSPEC Germanium Meniscus Lenses

与许多其他形状的光学透镜相比,弯月透镜很少提供成品。弯月透镜主要用于聚焦小光斑或准直应用,而平凸透镜通常具有优越的性价比。不过,也有一些情况,弯月透镜具有明显卓越的性能,而价格只稍微高一点.

球面像差

由于透镜的球面性质,球面像差会在不同的距离从光轴产生平行光线,而不在同一点相交(图 1)。虽然可以使用多个镜片来纠正球面像差,但对于材料成本远远高于可见材料的许多红外系统来说,最好最大程度减少镜片的数量。无需使用多个镜片,通过将透镜塑造成最佳形状,可以将单个透镜的球面像差最小化.

Spherical Aberrations
图 1:球面像差

对于固定的折射率和透镜厚度,存在无限数量的半径组合,这可用来创建特定焦距的透镜。这些半径组合产生不同的透镜形状,因光线在穿过透镜时的弯曲度,直接导致了球面像差和慧差.

可以用 Coddington 形状因子 C(方程式 1 和图 2)来描述透镜形状.

Equation 1 (1)

 

Coddington Shape Factors for Different Lens Configurations
图 2: 不同透镜配置的 Coddington 形状因子

通过使用薄透镜像差方程(采用无限远处的物体和透镜停止位置),我们可以得出产生最小球面像差的条件(方程式 2).

Equation 2 (2)

 

假设可以保持恒定的波长,那么可将产生最小球面像差的指数和形状因子之间的关系可视化(图 3).

Best Form Shape Factor as a Function of Index of Refraction
图 3: 最佳形状因子作为折射率的一个函数

弯月设计的益处

当在可视环境中工作时,玻璃指数一般在 1.5 到 1.7 之间,最小球面像差的形状几乎是平凸的。然而,在红外线环境中,通常使用像锗这样的更高指标材料。锗的指标为 4.0,通过极大减少球面像差,获得弯月透镜设计的极大益处.

当光线在两个界面上均匀弯曲时,就会发生最小的球面像差。虽然锗弯月透镜的第一个表面会使光线的弯曲程度略高于类似的 PCX 透镜,但 PCX 透镜的第二个表面会导致光线更加弯曲,从而导致球面像差整体增加.

如图 4 所示,其将 25 x 25 mm 锗 PCX 透镜与 25 x 25mm 锗弯月透镜的性能相比较,很容易看到 PCX 透镜相比弯月透镜如何使光线相对透镜表面更显著地弯曲。弯曲度的增加导致了球差增加。锗弯月透镜显示斑点尺寸急剧下降,使其更适用于要求严格的红外应用.

Diagram of 25 x 25mm Germanium PCX Lens versus 25 x 25mm Germanium Meniscus Lens

 

 平凸透镜弯月透镜
S1球面像差 0.1 波 2.4 波
S2球面像差 14.2 波 2.9 波
总球面像差 14.3 波 5.3 波
光斑尺寸 258μm 83μm
图 4x:25 x 25mm 锗 PCX 透镜 VS25 x 25mm 锗弯月透镜的图表

 

虽然弯月透镜仍然可以在可见的情况下提供更高的性能,但通常没有足够的增益来抵消增加的制造成本。图 1 为 25 x 50mm 氟化钙 (CaF2)PCX 透镜与弯月透镜在可见光谱应用中的性能比较,以及 25 x 50mm 锗 (Ge) PCX 透镜与弯月透镜在红外应用中的性能比较。使用弯月形状时,锗透镜的光斑尺寸大大降低.

平凸透镜光斑尺寸弯月光斑尺寸光斑尺寸通过弯月透镜降低
可见光谱(CaF2 透镜) 849.3μm 624.9μm -26%
红外光谱(Ge透镜) 258μm 83μm -68%
表 1:平凸透镜与弯月透镜在可见光谱和红外应用中的光斑尺寸比较

 

虽然弯月透镜可能无法在所有应用中提供益处,但可以为许多红外应用提供巨大的成本和性能优势,包括光谱学和热成像.

本内容对您是否有用?

我们拥有数以百计的红外元件现货以及在 SWIR、MWIR 和 LWIR 组件方面的设计专业知识,可让用户捕捉可见光范围外的信息。

From singlet, doublet, or triplet lens designs to achromatic, aspheric, cylinder, ball, or fresnel, we have thousands of choices for the UV, visible, or IR spectrum.

With the increased popularity of infrared materials in the optics industry, stay up-to-date by learning how to choose the correct one.

需要与爱特蒙特光学(Edmund Optics)联系?我们提供各种便捷、友好的服务以应对您的需求。

需要报价?

Edmund Optics Youku Edmund Optics Linkedin

×