|
|
将液态镜头集成到远心镜头中以实现快速自动对焦 |
|
|
在工作距离变化时消除视差错误 |
|
|
在工作距离范围内保持远心度 |
|
|
是校准、测量和布局等应用的理想选择 |
液态远心镜头提供快速、准确和精密的测量,有效加快检测系统的处理速度。传统远心镜头具有固定的工作距离,不适用于工作距离不相同的物体。使用常规远心镜头对物体深度进行检查时,需要对物体进行重新定位,或使用具有不同工作距离的新远心镜头。这会导致测量延迟并使光通量受限制。对比起来,液态远心镜头可在几毫秒内快速重新聚焦到不同的工作距离,突破这些速度限制.
传统成像镜头在检测不同大小物体进行时需要机械化地重新聚焦,这会拖慢速度从而影响检测效率. 下面的动画(图 1)显示了如何使用液态远心镜头快速调整工作距离和重新聚焦不同引脚,检查电路板引脚。.
传统镜头的角度视场会随着物体与透镜之间的距离增加而导致放大率降低,产生视差或透视误差。这会降低准确性,因为物体移动时,即使在镜头景深范围内,放大倍数变化将使得观察到的成像系统测量结果发生变化。远心镜头具有稳定的非角度视场,在消除视差的同时,可保持其放大率不会随景深而改变。图2显示了使用远心镜头和传统固定焦距镜头针对不同工作距离的两个不同物体的成像对比.
但是,远心镜头优化了特定的工作距离。集成液态镜头可以使镜头更进一步适应不断变化的工作距离,同时在整个工作距离范围内保持远心度和图像质量.
了解更多关于远心度的信息,请阅读关于远心度优势的应用案例.
液态镜头是含有光学液体的小型元件。当电流或电压加载于液态透镜元件时,该光学液体形状也发生变化,从而改变透镜的焦距和工作距离。液态镜头可快速重新聚焦,处理量高,可适应不断变化的工作距离,是成像应用的理想工具.

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)的TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头使用集成液态镜头,可快速自动对焦,同时保持在整个工作距离范围内的远心度. 这是TECHSPEC® 远心镜头已知性能与液态镜头灵活性的完美结合.
了解更多
爱特蒙特光学(Edmund Optics®)的 TECHSPEC® MercuryTL™液态远心镜头有哪些常规的放大倍数 ?
是否可以将液态镜头集成到定焦镜头等其他类型的镜头中?
可以。我们可以根据客户要求将液态镜头集成到其他类型的镜头中。我们还提供模块化 Cx 系列定焦镜头, 您可以使用集成可互换配件,包括液态镜头,固定光圈和内部滤光片支架 .
如何安装 TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头?
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®