您选择的产品已被添加至购物车
Eyetech

案例研究:
看 EyeTech 和
Edmund Optics 如何帮助残疾人重获新生

未来将取决于新颖而先进的感知技术(例如眼动追踪),身体或神经有残障的人士借此可以更好地交流、操控电动轮椅并重新控制自己的生活。

眼动追踪:实现移动
并改善生活质量

Robert Chappell 使用自己的声音来输入,并使用眼睛来移动计算机的鼠标。Robert 在双臂和双手经历了严重的肌肉拉伤后无法使用传统的鼠标和键盘,因此他开发了基于 Windows 且由眼睛控制的第一款计算机鼠标供自己使用。二十年后,由 Robert 担任创始首席技术官的 EyeTech 一直在开发用于眼动追踪的商业算法、硬件和软件。如今,EyeTech 已经帮助全球 10,000 多位用户重获独立,并且会继续为他们提供支持。

认识到眼动追踪器需要使用小尺寸、高质量的成像镜头后,EyeTech 找到了爱特蒙特光学 (EO) 的 M12 成像镜头,即 S 接口镜头。在 EyeTech 的几次产品推出过程中,爱特蒙特光学一直能从其拥有的大量现成组件中提供符合 EyeTech 设计规格和要求的高性能 M12 镜头。 

"现在, 全球有 10,000 多名用户依赖 EyeTech 眼动追踪器,他们运用眼睛的运动进行交流、控制其环境和最喜欢的电脑应用程序,从而重获独立。"
- Keith Jackson 销售与营销总监

为残疾人赋能

EyeTech 最具颠覆性的应用之一是使用眼动追踪技术,使身体或神经有残障的人士能改善生活质量、实现移动和独立。美国疾病控制和预防中心 (CDC) 在 2016 年报告称,美国有大约 16.1% 的成年人至少患有一种形式的身体机能障碍。1 国家脊髓损伤统计中心也报告称每年有大约 11,000 个脊髓损伤 (SCI)、导致截瘫和四肢瘫痪的损伤新病例。2 这些统计信息也表明需要采取某些方法使患者实现在正常惯例区域之外的移动。Windows 10 目前在“轻松使用”下的“设置”菜单中采用了某版本的 EyeTech 眼动追踪软件,称为 Eye Control,可以使用相应的眼动追踪硬件启用该软件。此外,在 Xilinx 硬件提供的 Zynq 处理器系列的帮助下,EyeTech 开发了一款独立产品,残障人士可使用该产品移动自己的电动轮椅并进行交流。 

诊断创伤性脑损伤

EyeTech 还对几家集团和公司提供软件授权,他们将眼动追踪技术集成到非 EyeTech 硬件系统中,用于令人激动的其他许多行业中。通过使用 EyeTech 技术执行 King Devick 检查 (K-D),诸如加拿大足球联盟、国家冰球联盟和美国职业足球大联盟等组织能够对运动员是否存在疑似的创伤性脑损伤 (TBI)(最常见的损伤是脑震荡)进行分析,只需观察运动员的眼球移动是否偏离预先设定的正常行为即可(图 1)。

图 1: 通过跟踪用户的眼球移动,可以使用 King-Devick 检查(能提供眼球导航模式)来检测头部或大脑是否有损伤。

超过 50% 的人类大脑皮层用于处理视觉信息。现在,眼动追踪正用于以非侵入的快速方式协助深入了解大脑情况。3 但是,肯定不是只有运动员才会不可避免地头部受伤。CDC 报告称在 2002 年到 2006 年之间,每年大约有 170 万人患有创伤性脑损伤 (TBI),在美国所有与受伤相关的死亡案例中,大约有三分之一是由 TBI 导致。4 除了检测脑震荡,眼动追踪还能够非常准确地诊断其他神经系统疾病。亚利桑那州和波士顿大学的小组已使用该技术评估帕金森病和阿尔茨海默病的症状。 5, 6

EyeTech 的眼动追踪技术还可以广泛用于其他应用,包括虹膜识别、测试网站可用性、整合到诸如智能手机、平板电脑、电视、电话亭和虚拟/增强现实耳机等设备中,以及分析超级碗广告。 

本内容对您是否有用?

与爱特蒙特光学(EDMUND OPTICS)合作

EyeTech 在其眼动追踪硬件中采用了爱特蒙特光学的现成组件,以缩短交货过程并降低成本。爱特蒙特光学提供了 34,000 多件独特的光学组件,当天订单履行率 >96% , 诸如 EyeTech 等客户由此可以尽快获得所需组件。若没有现成产品符合客户的特定需求,可以在 2-3 周内对现货光学组件进行修改,并构建完全自定义的光学元件以确切满足客户的规格。若要详细了解 EyeTech 硬件和软件,或执行眼动追踪的方法和眼动追踪在您的应用中可能产生的影响,请访问其网站。 

References

1. Summary Health Statistics: National Health Interview Survey, 2016, Table A-6, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.

2. Gorgey, Ashraf, and David Gater. "Prevalence of Obesity After Spinal Cord Injury." Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 12, no. 4, 2007, pp. 1–7., doi:10.1310/sci1204-1.

3. Hagen, Susan. "The Mind's Eye." Rochester Review, vol. 74, no. 4, 2012.

4. Traumatic Brain Injury in the United States, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.

5. Hayley Ringle. "Scottsdale Eyes ASU Spinoff Tech to Detect Alzheimer's, Cerebral Palsy and Other Diseases." Bizjournals.com, The Business Journals, 11 Feb. 2015, www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2015/02/scottsdale-eyes-asu-spinoff-tech-to-detect.html.

6. Wu, C C, et al. "Eye Movement Control during Visual Pursuit in Parkinson's Disease." Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30155357.

The Future Depends on Optics
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号