为什么要选择消色差柱面镜?

消色差柱面镜有多项性能优于传统的柱面镜,在成像面可大大降低球差和色差。如果和LED光源配套使用,本品可产生线光。虽然LED通常是一种单色光源,但是LED光源的FWHM一般都有30nm.
表1反映了波长为520nm的LED光源在同等条件下通过消色差柱面镜和标准柱面镜后在像面的线宽情况。消色差柱面镜可明显减小线宽,提高分辨率和信噪比,其输出的光线性能优良,可直接用于基于LED的扫描设备。
| 表1: 光线通过直径为12.5mm各种焦距的柱面镜后形成的线宽 | ||
|---|---|---|
| 焦距 | 消色差柱面镜 | 柱面镜 |
| 25mm | 60μm | 275μm |
| 50mm | 8μm | 77μm |
| 75mm | 衍射极限 (8μm) | 45μm |
| 100mm | 衍射极限 (10μm) | 34μm |
图1演示了光线通过平凸型柱面镜后的球差效果。而消色差柱面镜降低了色差的同时还减少了球差,线宽明显比标准柱面镜窄。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®