您选择的产品已被添加至购物车
清洁光学产品
Edmund Optics Inc.

清洁光学产品

Optical Components Cleaning Kit

购买光学元件后,适当的保养可以保持其质量并延长其使用寿命。选择适当的 清洁产品和使用适当的方法与清洁元件本身同样重要。不正确的清洁方法会损坏光学元件(如透镜、反射镜、滤光片或光栅)的抛光表面或专用镀膜,导致其在几乎所有应用中的性能降低。虽然没有放之四海而皆准的清洁方法,但这里有一些小贴士可供参考。对于特殊光学元件、材料、镀膜或应用,请联系我们 获取建议。 此外,在清洁光学器件时要注意衣物和环境;有拉链和纽扣的衬衫可能会划伤光学器件,同样,肮脏或灰尘较多的环境也不适合光学应用。

清洁产品

可使用的一些清洁产品和清洁方法视要清洗的光学产品类型和护理需要性质而定,从除尘到表面涂抹。如拾物工具镊子手套压缩空气棉签镜头纸镜头清洁剂、试剂级异丙醇、试剂级丙酮和去离子水等产品有助于延长产品寿命。每个类型的清洁产品都有其独特的好处:在清洁时,拾物工具和镊子用于放置光学产品,手套为光学提供远离手上的任何水分或油的保护屏障,压缩空气有效地去除表面的灰尘,而无需直接接触光学产品可能带有的膜,棉签和镜头纸提供擦去任何污垢无需划伤光学产品的有效方法,以及镜头清洁剂、试剂级异丙醇和丙酮、与去离子水安全地清洁光学产品。

要重要强调的一点是,请勿用丙酮清洗塑料光学产品或塑料外壳的光学产品,因为它会损坏塑料。因此,如果您需要清洁塑料光纤,那么请您使用压缩空气、试剂级酒精、或去离子水。如果您对光学产品类型或您光学基片或膜的反应不确定,请使用去离子水和少许洗洁剂是最安全的方式,以确保光学产品不被危险化学品损坏。


清洁方法

镜头

Cleaning Optical Lenses

灰尘是最常见的污染物,通常可以使用压缩空气将其清除。如需进一步清洗,请用镜头纸握住,使用试剂级异丙醇、试剂级丙酮或镜头清洗液数滴。在向镜头中心施压并向外清洁时,慢慢转动镜头,擦掉镜头的污垢,而不是在表面上重新分配这些污垢。镀膜镜头上的指纹应该尽快清理,以避免染色或损坏镜头。然而,在您尝试用镜头纸清洁光学镜头前,较大的灰尘颗粒应用无尘鼓风机去除。镜头纸上的较大颗粒将刮伤您正试图清理的表面。如果镜头仍然很脏,例如,油刚重新分布在镜头上并无法清洁干净,那么可以用温和的肥皂液轻轻清洗镜头。重复使用试剂级异丙醇或试剂级丙酮的程序,以消除条纹和肥皂残留物。

反射镜

Cleaning Optical Mirrors

在用压缩空气吹掉污垢和灰尘后,拖动清洗方法可用于去除镜子上的指纹或其它污染物。其拖动方法是,用浸透试剂级异丙醇或试剂级丙酮的镜头纸在表面慢慢拖动。如果使用得当,溶剂将均匀蒸发,不留条纹或斑点。裸金属膜制作精细,不能以这种方式清洗。污垢和指纹将永久损坏裸金属膜反射镜,所以应采取预防措施,延长膜的使用寿命。

滤光片

滤光片清洁可使用透镜或反射镜相同的清洁方法。首选的方法是使用压缩空气或吹风器除尘。若需额外清洗,请使用浸透试剂级异丙醇、试剂级丙酮或镜头清洗液的棉签或镜头纸。

光栅

由于衍射光栅的构造,唯一推荐的清洁方法是用压缩空气或鼓风机除去表面的灰尘。避免任何直接的方法在光栅表面接触。 超声波清洗请勿使用,因为它可能使光栅表面与玻璃基片分离。

微光学

Cleaning Micro Optical Components

微光学也可以使用清洁试剂级异丙醇或试剂级丙酮,但由于其体积非常小,它们需要特殊处理和照顾。例如,微透镜通常指直径小于 3mm 的镜头。精巧的镊子,如非污染的竹和塑料镊子,可用于安全地夹住微光学的边缘,或用真空吸式工具。

让任何光学产品保持良好状态的 6 大秘诀:

  1. 始终处理光学产品的边缘,切勿用您的指尖接触其表面。您的指尖上的水分有时会损坏光学膜,如果指纹很长的时间留在光学表面上,它可以成为永久的污点。即使您戴手套,也避免接触光学表面。
  2. 另外,不要用金属处理光学产品。减少使用木、竹或塑料处理光学产品造成的损坏机会。真空笔方便处理小型光学产品。
  3. 始终将光学产品放置在柔软的表面,尤其是当光学表面是凸的。 放置在坚硬的桌上会导致表面划伤。
  4. 对于透镜系统或组件,在不使用时,经常更换镜头盖,以防止光学表面被损坏。
  5. 为了存储光学产品,将其分别包装在清洁、不起毛的镜头纸里,并放置在安全的地方。请勿将打开的光学产品储存在一个盒子或包里,它们如若接触将损坏对方。请勿存储光学产品时,放置更重的物品在其上面.
  6. 切勿对着光学器件吹气。此外,还建议在操作光学器件时不要嚼口香糖或说话,以防止唾液污染。唾液微粒通常会弄脏光学镜片表面。
本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
;