您选择的产品已被添加至购物车
使用柱面透镜时的其他考虑事项

使用柱面透镜时的其他考虑事项

This is a supplementary section of the Laser Optics Resource Guide.

柱面透镜类似于球面透镜,因为它们均使用曲面来聚焦或发散光线,但柱面透镜仅在一个方向上具有汇聚或发散能力,并且不会影响垂直方向上的光线。这是使用球面透镜无法实现的,因为球面透镜将光线以旋转对称的方式聚焦或均匀发散。柱面透镜在激光束的控制和整形中起着重要的作用,用于激光片成形和将椭圆光束环形化。由于柱面透镜的非对称特性和特殊制造工艺要求,必须指定并适当控制中心、楔形和轴向扭转。

因此,柱面透镜需要采用专门的设备和技术制造,同时需要一个独特的坐标系统来有效参考透镜的特征。两个正交方向定义了参考系统:功率方向和非功率方向。第一个方向称为“功能方向”,因为它沿透镜的弯曲长度前进,是唯一具有光学功能的轴(图 1)。第二个方向称为“非功能方向”,因为它沿透镜的长度前进,没有任何光学功能。柱面透镜沿非功能方向前进的长度可以延长,而不影响透镜光学功能。柱面透镜可以采用多种形状,包括矩形、正方形、圆形和椭圆形。

图 1: 矩形和圆形柱面透镜的功能方向和非功能方向
图 1: 矩形和圆形柱面透镜的功能方向和非功能方向

误差、像差和规范

任何制造工艺都有缺陷,柱面透镜的制造也不例外,因此微小的几何误差在所难免。在抛光过程中,校准不当可能会导致一些特定于柱面透镜的机械误差,从而导致光学畸变并对性能产生负面影响。因此,必须严格控制这些误差,以保证透镜的性能。这些误差根据几何基准定义,包括透镜的平面侧和透镜的边缘。

楔形

在理想的柱面透镜中,透镜的平面侧平行于柱面轴。透镜的平面侧与柱面轴之间的角偏差称为楔形,通常以弧分为测量单位(图 2)。该角度通过测量透镜两端的厚度并计算它们之间的夹角来确定。楔形会导致图像在非功能方向上的偏移,就像窗镜上的楔形一样。

图 2: 柱面透镜在非功能方向上的两端厚度差引起楔形放大的示例
图 2: 柱面透镜在非功能方向上的两端厚度差引起楔形放大的示例

共轴性

在理想的柱面透镜中,曲面的光轴平行于透镜的边缘(图 3)。柱面透镜的共轴性误差是光轴相对于透镜边缘的角位移,类似于球面光学元件中具有光学功能的表面的偏心。这个共轴角 (α) 导致透镜的光学和机械轴不再共线,进而导致光束偏移。如果将透镜的边缘用作安装参考,这个误差会使光学校准非常困难。但是,如果不依赖透镜的边缘作为安装参考,则可以通过在正确的方向上偏离透镜来消除这个错误。柱面透镜的直径越大,在给定共轴角下,关联的边缘厚度差越大。

图 3: 柱面透镜在功能方向上的边缘厚度差引起共轴性误差的示例
图 3: 柱面透镜在功能方向上的边缘厚度差引起共轴性误差的示例

轴向扭转

轴向扭转是柱面轴与透镜边缘之间的角位移。轴向扭转表示柱面透镜的功能表面相对于外径的旋转,导致图像绕光学平面旋转。如果矩形外表面被其外部尺寸固定,这种情况尤其不利于应用(图 4)。旋转柱面透镜以调整柱面轴可以抵消轴向扭转。


图 4: 柱面透镜中的轴向扭转示例

应用

柱面透镜最常用于激光束整形,以纠正不对称光束、创建激光线或生成光片。现代科学方法,如粒子图像测速 (PIV) 和激光诱导荧光(LIF),通常需要一根细的激光线或一块均匀的激光片。结构激光也是扫描、测量和校准应用的重要工具。低成本的激光二极管现在很容易得到,因此出现了另一种常见的应用:只需将二极管的椭圆输出环形化,从而创建一个准直和对称光束。

光片成形

光片是在 X 轴和 Y 轴上发散的光束。光片包括一个正交于光轴的矩形场,随着传播距离的增加而延伸。使用柱面透镜产生的激光线也可以看作是一张光片,尽管该光片具有三角形并沿光轴延伸。

要创建具有两个发散轴的真正激光片,需要一对相互正交的凸凹柱面透镜(图 5)。每个透镜作用在不同的轴上,两个透镜组合生成一个发散的光片。

图 5: 用于生成矩形光片的正交柱面透镜示例
图 5: 用于生成矩形光片的正交柱面透镜示例

环形化光束

如果没有准直光学元件,激光二极管会以不对称的形式发散。球面光学元件不能产生圆形准直光束,因为透镜同时作用于两个轴上,将保持原始光束的不对称性。一对垂直的柱面透镜则可以分别处理每条轴。

如果要产生对称的输出光束,两个柱面透镜的焦距比例应与 X 和 Y 光 束发散度比例一致。与标准化准直一样,将二极管放在两个透镜焦点 处,透镜之间的距离等于它们焦距差(图 6)。

图 6: 使用柱面透镜将椭圆光束环形化的示例
图 6: 使用柱面透镜将椭圆光束环形化的示例

激光二极管的发散率可能非常大,这可能会在您尝试准直时带来挑战,因为发散率直接影响系统的允许长度,以及所需的透镜大小。焦距使得每个组件的相对位置是固定的,因此可以使用准直的轴的透镜焦距 (f) 和发散角 (θ) 计算出每个透镜的最大波束宽度 (d)。所以,每个透镜的通光孔径必须大于相应的最大光束宽度。

(1)$$ d = 2f\times \tan\!\left(\frac{\theta}{2}\right) $$
本内容对您是否有用?

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号