爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  • 0
发布时间: 2017年8月 | 查看所有光学新动态

半导体超级反射镜

光学超级反射镜为了实现极高的反射率和超低的散射与吸收光学损失而进行了优化,因此得到快速推动。它们对于许多研发工作以及光谱学、计量、精密制造与感应领域的新兴行业应用而言至关重要。例如,由于光学超级反射镜具有超低的光学损失,因此光腔衰荡光谱系统能以前所未有的最高灵敏度与通量来研究气体样本。

为了顺应该趋势,新类别的半导体超级反射镜应运而生,它具有单晶光学干涉镀膜,光学损失(散射与吸收)更低(在NIR (1064 – 1550nm) 范围内低至3ppm,在中IR (3 - 4μm) 范围内低至159ppm)。这些半导体超级反射镜具有>99.9%的高反射率、很低的光学损失、很低的机械损失以及很高的热导率,因此其表现好于当前市场上的其他任何IR反射镜。

 

当前任何超级反射镜技术的最低机械损失与最高热导率

 

在中IR范围内具有超低的光学损失,该特性优于离子束溅射多层镀膜反射镜

 

微观粗糙度大约为3Å

 

可以清洁的坚固反射表面,不会降级

 

非常适用于要求严苛的应用(包括需要稳定激光的光腔衰荡光谱与参考光腔)

 

已赢得材料和镀膜类别的棱镜奖

晶体镀膜结构

在经过超精细抛光的硅或熔融石英上,交替镀有光学厚度为四分之一波长的单晶砷化镓高折射层与铝0.92砷化镓0.08的低折射层。以下“培训材料”部分的研究论文中提供了有关镀膜流程、材料结构及光学性能的完整详细信息。

Semiconductor Supermirror
图1: NIR半导体超级反射镜结构与样品反射率
Semiconductor Supermirror
图2: MIR半导体超级反射镜结构与样品反射率
图形来源:“高性能近红外与中红外晶体镀膜 (High-performance near- and mid-infrared crystalline coatings)”,《光学设计 (Optica)》,2016年6月6日:第3卷,编号6(使用已经过许可)

FAQ's

  什么是超级反射镜?
超级反射镜是为了实现极高的反射率与很低的光学损失而进行优化的布拉格反射镜。超级反射镜的反射率通常超过99.98%,在极端状况下甚至可以达到99.9999%。虽然通常使用介电镀膜,但是这种新类别的半导体超级反射镜改用新颖的晶体镀膜技术,这可以将散射与吸收损失降低到前所未有的程度,还能实现超低的Brownian噪声与高热导率。
  这与其他超级反射镜有何不同?

所用的晶体镀膜可以使这些反射镜具有较离子束溅射介电镀膜反射镜更低的机械损失与更低的热阻率。

若要了解当前的现货供应率并详细了解这一令人激动的新技术,请联系我们。

教学资料

Technical Article Icon

High-Performance Near- and Mid-Infrared Crystalline Coatings

新晶体镀膜技术的详细描述

阅读
Technical Article Icon

Cavity Ring-down Spectroscopy

这些中IR反射镜使研究光腔衰荡光谱探索成为可能。

阅读
 

联系我们

您的光学应用遇到什么问题了吗?您想要解决什么样的问题? 联系我们,与我们的工程师团队一起为您的应用提出解决方案。

Loading our online form.

需要报价?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics Tuduo Edmund Optics Linkedin

SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer