Ruggedized Imaging Lenses

概览

 

成像镜头在危险环境中需要加固

 

不是所有的加固都一样

 

新兴应用需要更先进的加固

 

加固要求:减少像素偏移并保持指向稳定性

在恶劣环境中使用的成像镜头具有超出标准成像镜头的特殊要求。在工厂自动化、机器人和工业检测中使用的镜头经常受到振动、冲击、温度变化和污染物的影响。加固是强化透镜以抵御这些恶劣环境的方法,而且由于全球机器人、自动化和自动系统等新兴市场的全球崛起,加固也越来越重要。大多数标记为加固、耐用或恶劣环境使用的成像镜头都采用工业加固,以降低成本并防止冲击和振动引起的对焦变化。这是通过简化机械结构件来完成的。但是,工业加固对于要求维护成像系统校准的最严苛的应用是不够的。为了减少像素偏移,真正保护镜头免受冲击和振动,需要采用更耐用的加固(称为稳定性加固)。

工业加固 - 主要效益 = 成本降低

在工业加固中,透镜机械结构件的简化方法是用固定孔径光阑代替可调光圈,并用一个简单的单线螺纹和一个刚性锁定机械结构件(如夹子、螺母或固定螺丝)代替不旋转的双螺纹圆筒。移动部件的减少降低了透镜的成本,并且与标准成像镜头相比增加了额外的稳定性,使透镜的对焦不太可能受到弱冲击和振动的影响。但是,过强的冲击和振动仍然会使透镜内部的单个光学元件偏离中心,导致像素偏移,这意味着物体被映射到图像传感器上的错误位置(参见图1和图2)。

Unperturbed system where object crosshair is mapped to the image crosshair
图1: 对象十字准线未受干扰的系统映射到图像十字准线
Perturbed system where lenses are decentered within the barrel resulting in pixel shift in which the optical pointing stability changes. Object crosshair is mapped to a different place on the image, which is enough to disrupt system calibration.
图2: 透镜在镜筒内偏离轴心导致像素偏移的受干扰系统,光学指向稳定性发生变化。对象十字准线映射到图像上的不同位置,这足以扰乱系统校准。

典型应用:

  • 系统一旦建立后就不会改变的情况
  • 成本敏感的系统

优点:

  • 与标准成像镜头相比成本更低
  • 与标准镜头相比,对焦受弱冲击和振动的影响较小
  • 多个镜头之间高度重复

缺点:

  • 冲击和振动可能仍然会造成像素位移
  • 不会保护镜头免受强烈的冲击
  • 缺乏灵活性:不能轻松调整光圈
  • 对焦移动不如标准镜头那样流畅

稳定性加固 - 真正保护镜头免受冲击和振动的影响

与工业加固相比,稳定性加固可以保护镜头免受更强的冲击和振动影响,并且能够保持光学指向和定位。稳定性加固镜头具有与工业加固相同的机械简化,如去除光圈和使用更简单的对焦,但是镜头组件中的所有单个元件都粘贴到位以防止在外壳内移动。这可以在强烈的冲击和振动下保持对焦,同时防止像素偏移,对于校准成像系统至关重要。请参见图3和图4,了解此特性如何消除像素偏移对成像性能的影响。稳定性加固使设备能够在建造地点校准,然后运送到其他地方,而校准不会发生偏移。大多数标记为加固的镜头都是工业加固产品,并不具有稳定性加固的额外优势。

标准成像镜头
Ruggedized Lenses Line Art
图3: 当成像系统由于冲击和振动而晃动时,在相机传感器上生成的图像也会晃动,导致图像每次都偏移到不同的像素上。像素偏移是由于成像系统晃动而造成镜筒内部的透镜元件偏移轴心而引起的。在上图中,您可以看到蓝色透镜元件在镜筒内移动以及图像在传感器上移动的方式。
稳定性加固Cr系列镜头
Ruggedized Lenses Line Art
图4: 与标准成像镜头相比,稳定性加固镜头的像素偏移最小。当成像系统受到冲击和振动的影响时,镜筒内部的透镜元件在镜筒内保持静止,图像也保持静止。在上图中,查看镜筒内的蓝色透镜元件如何保持静止,以及图像如何在传感器上保持不动。

典型应用:

  • 校准成像系统
  • 测量和度量
  • 3D立体视觉
  • 机器人和传感
  • 自动系统
  • 对象跟踪
Typical Applictions

优点:

  • 冲击和振动不会造成像素偏移
  • 比工业加固镜头的抗冲击性能更强
  • 多个镜头之间高度重复

缺点:

  • 缺乏灵活性:不能轻松调整光圈
  • 对焦移动不如标准镜头那样流畅

网络研讨会:成像镜头的不同类型的加固

在爱特蒙特光学成像业务部门总监Greg Hollows主讲的网络研讨会上,了解更多关于成像镜头加固的不同类型。

爱特蒙特光学稳定性加固镜头

爱特蒙特光学是稳定性加固成像镜头的主要提供商,还提供按要求定制的加固镜头。这些镜头非常适合包括冲击和振动在内的恶劣环境,以及校准的成像应用,例如自动汽车、视觉引导机器人技术、测量和计量以及对象跟踪。

TECHSPEC®紧凑加固型(Cr)系列镜头

 

稳定性加固可以最大限度减少冲击和振动后的像素偏移

 

各个透镜元件粘合到位以保持光学指向稳定性

 

简化的对焦机制,具有广泛的固定光圈选项

 

不锈钢锁定C型安装夹具

常见问题

FAQ  我在哪里可以找到关于各种类型的加固的更多信息?
您可以在本页底部参考资料部分的成像镜头加固应用案例和白皮书中找到关于稳定性加固和工业加固的更多信息。
FAQ  我的应用需要的规格与标准加固镜头列出的规格不同。是否提供定制选项?

是的,爱特蒙特光学拥有经验丰富的光学和机械设计人员以及世界一流的制造人员,可以为您的应用提供所需的原型和镜头。如需了解更多信息,请联系我们的技术支持工程师

FAQ  我目前正在使用不同的爱特蒙特光学成像镜头。可以加固我的镜头吗?

可以,我们可以加固镜头,还可以进行其他多项修改,例如外壳修改、工作距离调整、滤镜或液体镜头集成、光圈更换等等。如需了解更多信息,请联系我们的技术支持工程师

FAQ  Zemax规格文件是否可用于您的标准加固镜头?
可以,请提交规格申请,我们的技术支持工程师将与您联系。
FAQ  加固能否使镜头防水?
入口防护加固是另一种使用O型圈或RTV硅胶密封镜头以使其防水、防尘和防雾的加固类型。EO提供现成入口防护加固镜头,即TECHSPEC®HEO系列M12μ-Video™成像镜头。有关入口防护加固的更多信息,请访问我们的成像镜头加固应用案例。

资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等。

成像镜头的加固
阅读  

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

Ruggedized Imaging Lenses Webinar
观看  

白皮书

可下载的详细技术文件。

加固
下载  

已发表文章

爱特蒙特光学撰写的行业出版物中包含的技术文章链接,或包含爱特蒙特光学工程团队和关键管理层的贡献的技术文章链接。

"Lens sees clearly even through shock and vibration" by Jessica Gehlhar and Cory Boone - Design World
阅读  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号