兼具液态镜头的灵活性和远心镜头的成像质量

 

将液态镜头集成到远心镜头中以实现快速自动对焦

 

在工作距离变化时消除视差错误

 

在工作距离范围内保持远心度

 

是校准、测量和布局等应用的理想选择

液态远心镜头提供快速、准确和精密的测量,有效加快检测系统的处理速度。传统远心镜头具有固定的工作距离,不适用于工作距离不相同的物体。使用常规远心镜头对物体深度进行检查时,需要对物体进行重新定位,或使用具有不同工作距离的新远心镜头。这会导致测量延迟并使光通量受限制。对比起来,液态远心镜头可在几毫秒内快速重新聚焦到不同的工作距离,突破这些速度限制.

机器视觉应用

传统成像镜头在检测不同大小物体进行时需要机械化地重新聚焦,这会拖慢速度从而影响检测效率. 下面的动画(图 1)显示了如何使用液态远心镜头快速调整工作距离和重新聚焦不同引脚,检查电路板引脚。.

A Liquid Lens Telecentric Lens can compensate for changing working distances quickly in a machine vision system.
Figure 1: A Liquid Lens Telecentric Lens can compensate for changing working distances quickly in a machine vision system. Figures 1a and 1b (above) show where pins at different working distances are equal in sharpness and contrast. Image 1a shows that the top pin closest to the lens is bent.

远心镜头及液态镜头的优点

远心度

传统镜头的角度视场会随着物体与透镜之间的距离增加而导致放大率降低,产生视差或透视误差。这会降低准确性,因为物体移动时,即使在镜头景深范围内,放大倍数变化将使得观察到的成像系统测量结果发生变化。远心镜头具有稳定的非角度视场,在消除视差的同时,可保持其放大率不会随景深而改变。图2显示了使用远心镜头和传统固定焦距镜头针对不同工作距离的两个不同物体的成像对比.

The Angular Field of View of the Fixed Focal Length Lens translates to Parallax Error in the Image and causes the two Cubes to appear to be different sizes
图 2: 由于存在视差,固定焦距镜头的角度视场导致两个立方体显示为不同大小.

但是,远心镜头优化了特定的工作距离。集成液态镜头可以使镜头更进一步适应不断变化的工作距离,同时在整个工作距离范围内保持远心度和图像质量.

远心度的优点

了解更多关于远心度的信息,请阅读关于远心度优势的应用案例.


液态镜头

液态镜头是含有光学液体的小型元件。当电流或电压加载于液态透镜元件时,该光学液体形状也发生变化,从而改变透镜的焦距和工作距离。液态镜头可快速重新聚焦,处理量高,可适应不断变化的工作距离,是成像应用的理想工具.

Illustration of the electrically focus-tunable lens in Liquid Lens Telecentric Lenses.
图 3: 液态远心镜头中电聚焦可调镜头示意图.

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)液态远心镜头

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)的TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头使用集成液态镜头,可快速自动对焦,同时保持在整个工作距离范围内的远心度. 这是TECHSPEC® 远心镜头已知性能与液态镜头灵活性的完美结合.

了解更多

常见技术问答

FAQ  爱特蒙特光学(Edmund Optics®)的 TECHSPEC® MercuryTL™液态远心镜头有哪些常规的放大倍数 ?
爱特蒙特光学(Edmund Optics®)提供的液态远心镜头的主要放大倍数 (PMAG) 为 0.15X, 0.24X, 0.37X, 和 0.75X. 更多信息请阅读产品系列页面.
FAQ  爱特蒙特光学(Edmund Optics®)可以定制液态远心镜头吗?

可以。我们可根据您的特定应用定制特制液态远心透镜。如需了解更多信息,请 联系 我们的技术支持工程师.

FAQ  是否可以将液态镜头集成到定焦镜头等其他类型的镜头中?

可以。我们可以根据客户要求将液态镜头集成到其他类型的镜头中。我们还提供模块化 Cx 系列定焦镜头, 您可以使用集成可互换配件,包括液态镜头,固定光圈和内部滤光片支架 .

FAQ  如何安装 TECHSPEC® MercuryTL™ 液态远心镜头?
我们提供两个直径为 30 毫米的安装夹具,其中心线为 1.75 英寸或 2.25 英寸,或从底座底部到镜头中心的距离。您可以在 产品系列页面了解上述两种产品的详情.

资源

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

远心设计主题
阅读  

失真与远心度规格
阅读  

Liquid Lenses in Imaging
阅读  

视频资源

可观看企业宣传片或技术教学视频(从简单技巧介绍到实际应用中的产品优势介绍均有涵盖).

Understanding Liquid Lens Technology
Watch  

相关页

由爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 授权发表在行业期刊上或EO工程团队以及核心管理层贡献的的技术文章.

Large Field of View Telecentric Lenses
阅读  

技术文章

由爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 授权发表在行业期刊上或EO工程团队以及核心管理层贡献的的技术文章.

"Telecentricity Meets Flexibility"
Read  

本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号