Large FOV
发布时间: June 2017 | 查看所有光学新动态

大视场远心镜头

Nick S

大视场远心镜头

在苛刻的计量应用中,使用具有大视场(FOV)的远心镜头可以减少测量和检测时间。减少测量和检测时间有助于提高产量并降低成本。

随着传感器技术的进步和成本的降低,像素尺寸变得越来越小,相机分辨率变得越来越高。从前,标准像素大小为7-9μm;而今天,标准像素大小为3-5μm,甚至更小的,1-2μm的像素也变得越来越普遍。以前,用户需要离线才能对物体进行细节测量和验证。但现在,高分辨率传感器非常易于使用和访问,使得测量和计量系统的图像拥有高保真度,从而实现在线测量和检测,而不必中断生产。不中断生产可以实现更快的检测,从而减少整个生产时间。

机器视觉中的大多数物体尺寸在50-200mm之间。 利用大视场的远心镜头,可以一次性在线测量整个物体,而无需重新定位镜头或使物体离线,从而实现更快速地测量。远心镜头的视场会受到前端光学镜片直径限制;所需的视场越大,前端光学镜片直径就越大。因此,大视场远心镜头是非常昂贵的。对于需要用到大视场远心镜头的项目来说,考虑其性能,重量,尺寸和成本之间的平衡是非常重要的。

相关资料

Technical Article Icon

远心度优点

与常规镜头相比,
远心镜头有哪些优点。

阅读
Technical Article Icon

远心设计主题

了解物方远心,像方远心和双远心之间的差异。

阅读
Technical Article Icon

失真与远心度规格

远心镜头的畸变特性以及远心规格的定义。

阅读
本内容对您是否有用?
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号