爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
眼睛
 

眼睛

光学和眼部诊断的发展

眼睛是人体最强大的器官之一。随着科研级光学系统和便携式护理设备的发展,医疗技术在不断进步,某些健康问题,如失明,潜在的遗传病或糖尿病视网膜病变都可以被检测和治疗了。爱特蒙特光学®非球面透镜消色差透镜常用于光学设备中,可以对眼睛及其所有细胞,层结构和神经进行成像。非球面透镜的球差校正特性能够帮助我们获得非常高质量的眼睛结构图像,而消色差透镜的色彩校正特性使其在宽带照明光源下拥有高性能。我们的宽带增透膜具有宽泛的透射带,适用于各种LED或激光源,覆盖紫外,可见光和近红外波长。增透膜可用于任意光学元件,以获得多模态成像。

查看产品

眼部疾病

以下是通过高级诊断技术检测到的常见眼部疾病。这些疾病的发生可能出于多种原因(如年龄或钝挫伤),而借助于光学行业的发展,它们更容易被检测和治疗。光学行业的进步带动了医疗技术和设备朝着更快速,更便捷,更易于使用的方向发展。

糖尿病视网膜病变

糖尿病引起的视网膜位于眼睛后部的薄膜,内含对光敏感的细胞。这些细胞能够触发从视神经传递到大脑的神经冲动,形成我们的视觉图像。对光敏感的细胞被称为光感受器。损伤常常导致失明。占美国所有新失明病例的12%,并且对80%左右的糖尿病患者产生长期影响。

AMD

老年性黄斑变性,这是一种会导致中心视力模糊或失去视力的医学病症。这种症状是由视网膜黄斑中的光感受器一种在视网膜中发现的神经元,它可以将光转换成我们的大脑能够处理的信号 - 图像。 有两种类型的感光细胞:视杆细胞和视锥细胞,它们共同作用形成我们看到的图像。受损而引起的,不过它很少引起完全失明。AMD大大降低了患者看清事物的能力。

青光眼

这种眼部疾病会造成视神经这种感觉纤维能将视网膜中的光感受器产生的电脉冲传递到大脑中,再由大脑进行处理。损伤和视力丧失。因为视力丧失的过程缓慢,导致青光眼往往容易被忽视,从而耽误治疗。这是全球范围内引起人们失明的第二大主因。

白内障

眼睛中的晶状体位于虹膜和瞳孔后面的透明而柔软的组织。它有助于将光聚焦到视网膜上,并提供25-35%的眼部聚焦力。晶状体能够改变其弯曲形状从而调整其焦点。混浊导致视力丧失。主要与年龄有关,也可能是由钝挫伤或健康状况恶化引起的。白内障导致失明的人数占世界失明人数的一半。
图1: 眼部解剖图

疾病诊断技术

现在,有各种先进的诊断技术可用于治疗眼部疾病。随着光学技术的进步,越来越多的技术和设备不断出现,提高了诊断疾病的准确性和及时性,并为了解和寻找不治之症的治疗方法提供了新的途径。

LASIK

激光眼部手术旨在矫正人的视力。LASIK是一种屈光手术,使用激光重塑眼睛角膜来矫正近视和散光,从而提高视力。

眼科

是医学的一个分支,致力于研究眼睛的解剖学原理和相关疾病。 眼睛是诊断一些严重疾病的主要指标之一。由于其易于观察并拥有高水平的透射性,眼睛已经成为各种平台和技术(如光学相干断层扫描(OCT))进行非侵入性医学成像的“黄金标准”。

OCT

光学相干断层扫描(OCT)是一种强大的医学成像技术,利用光线在生物组织中的光学散射,捕捉高分辨率的三维图像。其原理是利用近红外(NIR)光进行干涉测量,有效地穿透生物介质。在采用其他技术时,要权衡深度渗透和分辨率,而OCT通常能够与其他技术相结合,从而获得准确的多模态成像。

生物计量/虹膜识别

自动生物识别是利用数学算法实现个体的虹膜识别。这种形式的生物识别非常可靠,因为人的眼睛图案是因人而异且长期稳定的,可以在很大的距离范围上辨别出来。

产品亮点

非球面透镜

非球面透镜的表面轮廓不是球面或柱面,它具有相对透镜中心径向变化的曲率半径。这种透镜最显着的优点是能够校正球面像差并产生高分辨率图像。非球面透镜可用于许多技术,包括OCT,生物识别和LASIK手术。

Comparison of Spherical and Aspheric surface profiles
图1: 球面与非球面的表面轮廓比较
Figure 1: Spherical aberration in a Spherical Lens (left) vs an Aspheric Lens (right)
图2: 带有球差的球透镜,以及几乎没有任何球差的非球面透镜
Ruggedized Technical Article

剖面图,优点和制造方法
阅读

Optical Lenses

TECHSPEC® 非球面消色差透镜
浏览

Optical Lenses

TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜
浏览


消色差透镜

消色差透镜由两个光学元件胶合而成,能够限制色差和球面像差对图像的影响。它们被用于各种设备中,用来诊断眼睛的状况,例如眼底相机和适用于全波长光谱的宽带OCT系统。

Polychromatic Imaging using a Plano-Convex Lens versus an Achromatic Lens
图3: 平凸透镜和消色差透镜所产生的多色光成像比较
Achromats and their Advantages

消色差透镜及其优点
阅读

TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

TECHSPEC® YAG-BBAR镀膜消色差透镜
浏览

TECHSPEC® Mounted Achromatic Lens Pairs

TECHSPEC® 带夹具的消色差透镜组
浏览


标准单透镜和现货光学件

当您不确定时,请使用标准件!标准或现货光学元件为我们在设计或制造原型时提供了许多便利。与定制光学件不同,标准光学件拥有较低的价格,大量的库存,交货时间短,没有效率问题等等优点。

Ruggedized Technical Article

使用现货光学件进行设计
阅读

TECHSPEC® λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC® λ/20 平凸透镜
浏览

TECHSPEC® Beam Shaping PCX Cylinder Lenses

TECHSPEC® 光束成型PCX柱面透镜
浏览

案例分析

3nethra, by Forus Health, plays a critical role in preventing treatable blindness worldwide
图4: Fornet Health的3nethra设备在预防可治疗失明方面发挥了关键作用

Forus Health

Forus Health利用EO专业的光学设计和现货元件来构建3nethra设备,这是一种经济实惠的便携式眼科设备,用于在印度诊断眼部疾病。印度的眼科医生占总人数的比例很低,这种易于使用的设备有助于识别和预防白内障和青光眼,以及糖尿病视网膜病变,屈光和角膜问题。

下载

爱特蒙特光学®眼部诊断计划

  • 设计和制造光学件提高全球的眼部健康状况
  • 促进光学系统的开发,从而准确诊断世界范围内经常出现且易被忽视的眼部疾病,如黄斑变性,糖尿病视网膜病变,老花眼和青光眼
  • 为医生,验光师,护士或技术人员提供易于使用的光学设备,快速准确地进行诊断
  • 研究和开发创新的光学元件,为无法获得现代医疗保健的贫困地区提供护理设备
  • 推进无创光学诊断技术,以减少视觉疾病对眼睛健康造成的负担
×