您选择的产品已被添加至购物车

 
EDMUND OPTICS®
合规政策

Edmund Optics是一家总部位于美国、分支机构与生产基地遍布全球的跨国企业。作为国际化公司,我们严格遵守各国法律法规。以下内容涵盖出口管制、ISO认证及环保合规政策的相关说明。 您可在此查阅并下载合规证书、报告、声明等文件。

出口管制

受限国家清单

Edmund Optics在全球10余个国家设有分支机构。 广泛的全球化布局要求我们在所有运营国家/地区严格遵守当地法规开展业务。这些法规包括政府对业务开展方式及交易对象的限制条款。此类限制通常受当前政治事件或冲突影响,多表现为对个人和/或实体的制裁,以及对特定区域/国家的贸易禁运。

为协调不同法规形成全球化企业标准,我们基于产品属性(标准目录部件/客户定制化产品)实施差异化国别销售限制。

受限国别政策:全球多数国家无贸易限制,部分国家仅允许销售标准化产品,少数国家全面禁止商业活动(详见图表下方清单)上述限制同样适用于电话、邮件、在线会话等任何形式的技术支持服务。

限制清单动态管理

部分限制国家

  • 阿尔及利亚
  • 阿塞拜疆
  • 贝宁
  • 玻利维亚
  • 哥伦比亚
  • 科特迪瓦
  • 吉布提
  • 厄瓜多尔
  • 埃及
  • 埃塞俄比亚
  • 哈萨克斯坦
  • 摩洛哥
  • 巴基斯坦
  • 沙特阿拉伯
  • 塔吉克斯坦
  • 突尼斯
  • 委内瑞拉
  • 西撒哈拉

全面限制国家

  • 阿富汗
  • 白俄罗斯
  • 布基纳法索
  • 布隆迪
  • 喀麦隆
  • 中非共和国
  • 乍得
  • 刚果民主共和国
  • 古巴
  • 厄立特里亚
  • 海地
  • 伊朗
  • 伊拉克
  • 黎巴嫩
  • 利比亚
  • 马里
  • 毛里塔尼亚
  • 缅甸(缅甸联邦)
  • 尼日尔
  • 尼日利亚
  • 朝鲜
  • 巴勒斯坦
  • 几内亚共和国
  • 俄罗斯
  • 索马里
  • 南苏丹
  • 苏丹
  • 叙利亚
  • 也门
  • 津巴布韦
  • 乌克兰地区:
    • 克里米亚
    • 顿涅茨克
    • 卢甘斯克
    • 扎波罗热
    • 赫尔松
鉴于国际形势与地区事件的动态变化,Edmund Optics将定期审查更新国家分类清单,进行增删或重新归类操作。


最终用户声明

在特定交易中,我们可能要求客户填写最终用户声明以确认产品用途。

End User Statement (EUS)

环保合规

RoHS 与 REACH 标准

Edmund Optics不仅恪守业务所在地区的环境法规,更以超越标准为追求,RoHS合规正是这一承诺的组成部分。RoHS 2.0修订版,2011年6月8日 通过《有害物质限制(RoHS)指令修订版》(即RoHS 2.0),2011年7月1日 发布于欧盟官方公报并生效。取代自2006年6月起实施的原始RoHS指令(管控电子电气设备有害物质)2019年7月22日 受限物质清单扩展至10项(详见表单)

管控物质清单:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

修订版RoHS整合包含了CE标志要求。带有CE标志的电子电气产品即默认符合RoHS标准该标准辐射全球产业链,制造商/进出口商需遵守或申请特别豁免制造商、进口商、出口商及消费者普遍要求产品符合RoHS指令,或通过豁免条款获得欧盟市场准入资格。

FAQs

产品含受限物质的处理方案 若产品中受限物质含量超出指令允许上限,则自2006年7月1日起禁止在欧盟市场销售。需注意,多国已制定本土化RoHS法规或其他有害物质管控方案。
Edmund Optics产品合规性说明 作为多元化产品制造商与供应商,我们持续与产品设计师及供应商协作优化产品线,最大限度满足RoHS要求。由于光学元件的复杂性,部分组件必须使用受限物质以维持特定折射率、色散特性及紫外透射率等关键技术指标。此类产品需依赖监管机构定期审查的豁免条款。若某豁免条款未获续期或已失效:我们将第一时间更新官网信息与产品技术文档。
RoHS 3.0主要变更及影响

豁免条款时效性:现有产品适用的豁免条款均设有明确有效期欧盟委员会最早可在豁免到期前6个月启动续期审议

CE Mark: 仅适用于Edmund Optics直接进口至欧盟的电子产品 这不影响我们不被视为电子产品的光学材料和产品。如果您想购买的产品不符合RoHS标准,请联系我们的产品支持专家,他们将协助您获取符合应用需求的RoHS合规产品。要查询特定库存编号的当前状态并打印合规库存编号的证书,请使用我们的RoHS查询工具。

我们持续努力遵守的另一项法规是REACH-化学品注册、评估、授权和限制。REACH旨在保护人类健康和环境免受化学品带来的风险。由于化学品清单每年更新多次,Edmund Optics维护着一个数据库以持续满足该法规要求。


冲突矿产政策声明

Edmund Optics支持建立安全、可靠的供应链,并促进所有人的福祉。我们通过遵守《多德-弗兰克法案》的所有适用法律要求来实现这一目标。

冲突矿产政策声明

神户制钢声明

神户制钢有限公司(又称KOBELCO)于2017年10月8日首次发布公告,声明其部分批次和地点的材料不符合规格要求。Edmund Optics向客户保证,据我们所知,我们尚未向客户销售任何含有受影响材料的产品。

神户制钢声明

碳边境调节机制(CBAM)声明

碳边境调节机制(CBAM)法规对进口到欧盟的钢铁、水泥和部分电力等高碳产品征收关税。请参阅下文我们关于该法规的完整声明。

碳边境调节机制(CBAM)声明

有害物质制造商声明(TSCA)

根据Edmund Optics可获得的信息,并尽我们所知,由Edmund Optics直接供应的Edmund Optics品牌产品不包含任何法律限制的物质,无论是故意添加的,还是浓度超过法定阈值限制的(法律豁免的应用除外)。

TSCA声明

加州65号提案

致我们的客户:我们理解我们的产品会销售给加州的企业,这些企业可能受加州65号提案(加州健康与安全法典25249.7等)的约束。65号提案要求企业在消费者接触超过法定阈值的某些化学品时受到警告。虽然我们的产品组件中可能检测到微量的65号提案所列化学品,但这些化学品通常不会被消费者接触到,在常规使用条件下预计不会造成任何消费者的化学暴露风险。

查看声明

欧盟废弃电子电气设备(WEEE)指令

欧盟废弃电子电气设备(WEEE)指令要求所有欧盟成员国最大限度地分类收集、再利用和回收WEEE。英国WEEE法规(源自该指令)适用于在英国市场上投放的所有受该法规管辖的电子电气设备(EEE)。

根据英国WEEE法规,"生产者"必须在所有相关EEE上标注"带叉垃圾桶"符号,提醒消费者不要将WEEE丢弃在生活垃圾中。Edmund Optics鼓励所有客户注意此符号,避免将任何WEEE放入您的家庭垃圾箱或容器中。

 Edmund Optics Environmental Trashcan Icon

Edmund Optics支持WEEE的再利用和回收,因为这样做有多项环境效益,例如:减少原材料和能源使用、防止填埋、防止某些WEEE中含有的危险和/或有毒物质污染环境。

作为英国WEEE法规下的"生产者",Edmund Optics通过注册为WeeeCare合规计划的成员并获得WEEE生产者注册号WEE/BA0554ZV来履行其生产者义务。

废弃电子电气设备(WEEE)指令证书

作为英国WEEE法规下的B2B生产商和分销商,Edmund Optics允许在英国市场上投放的EEE的最终用户免费将WEEE退回给我们。

作为英国WEEE法规下的B2B生产商和分销商,Edmund Optics允许在英国市场上投放的EEE的最终用户免费将WEEE退回给我们。请 联系我们 获取退回部件的详细信息。

此外,英国各地有一个回收中心网络,WEEE消费者也可以免费将WEEE送去丢弃、再利用和/或回收。完整的回收中心列表可在 www.recyclenow.com 找到。

注册并符合 ITAR 标准

ITAR Registered and Compliant

Edmund Optics® 遵守《国际军火交易条例》(ITAR),这是一套控制国防物品制造和出口活动的政府法规。

作为ITAR注册合规企业,Edmund Optics以最严格的保密标准生产光学元件。ITAR 法规规定,与国防和军事相关技术有关的信息和材料只能与美国人共享,除非得到国务院的授权。

简而言之,当您从 EdmundOptics®购买部件时,您的订单信息受到严格保密。我们在确保生产工厂以及所有敏感文件和打印文件的安全方面采取了严密的预防措施。作为 ITAR 注册和合规制造商,您可以放心,因为我们将遵守所有联邦法规和条例来生产您的光学元件。

Edmund Optics道德预警热线 - 举报违反道德的行为

Edmund Optics 是一个大家庭,我们坚信员工的素质和品格。因此,数十年来,我们公司一直非常重视价值观、职业道德和遵守法律。我们致力于保持最高的行为标准,同时为我们的客户做正确的事。我们设立了Edmund Optics道德举报热线,用于举报可能违反道德的行为,以确保任何希望匿名举报的员工或第三方都可以这样做,而不必担心遭到报复。

下面列出的免费电话号码和其他举报方式每周 7 天、每天 24 小时开通。

Scan the code to make a reportPlease call the country in which you are located (Reporting Hotlines listed below), or scan the QR code to make a report online:

*Employees in a country without a number listed below should complete an online report*

Individuals completing a report will be given the option to include their identity if they choose.

United Kingdom: (0) 808-196-8058
United States: (1) 833-718-5680
Germany: (0) 800-180-0245
China: 400-120-5077
Japan: 0800-500-9849
Malaysia: (1) 800-81-1076
Singapore: 800-492-3017
South Korea: 0074 4926

Edmund Optics警报热线不能作为911或紧急服务使用。请勿使用本网站报告评估生命或财产构成即时威胁的事件。通过此服务提交的报告可能不会立即收到回复。如果您需要紧急援助,请联系您当地的主管部门。

如有疑问,请随时 联系我们

最新修订: February 2026

透明度覆盖规则

本链接指向根据联邦《透明度覆盖规则》提供的机读文件,包含医保计划与医疗机构协商的服务费率及网络外支付标准。机读文件经过格式设计,便于研究人员、监管机构和应用开发者更便捷地访问与分析数据。

https://www.cigna.com/legal/compliance/machine-readable-files

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号
;